Voi siete qui: Home / News / Novità
NOVITÀ COLPO D’OCCHIO SULLE NEWS

27 Maggio 2011

Murrelektronik a SPS/IPC/DRIVES Parma
Murrelektronik ringrazia tutti coloro che hanno visitato il nostro stand!

Leggi la notizia

29 Novembre 2010

Connessioni perfette
Le trecce per messa a terra riducono efficacemente le interferenze

Leggi la notizia

29 Novembre 2010

Cube67+ ora disponibile per Profinet IO
Nuovo nodo bus con switch integrato per collegamento a cascata

Leggi la notizia

24 Novembre 2010

Trasformatori
Ora con omologazioni nautiche GL

Leggi la notizia

24 Novembre 2010

M12 Steel con LED
Superficie luminosa 10 volte maggiore

Leggi la notizia

24 Novembre 2010

Smagnetizzatore: l'ottimizzatore di processi
Questo componente Murrelektronik garantisce il trasporto senza errori di molle a disco alla LuK.

Leggi la notizia

24 Novembre 2010

Pensati in piccolo per grandi risultati
Per prevenire i danni causati dai picchi di tensione usa i moduli antidisturbo Murrelektronik!

Leggi la notizia

15 Ottobre 2010

Nuovi moduli, più opzioni
Collegamento con connettori circolari per i nuovi moduli d’espansione MASI68

Leggi la notizia

15 Ottobre 2010

Tenuta ermetica estrema
M12 XTREME è il nuovo connettore Murrelektronik per ambienti difficili

Leggi la notizia

18 Giugno 2010

Tempi di installazione ridotti con il nuovo connettore Profibus
Nuove connessioni estraibili riducono i tempi di installazione

Leggi la notizia

18 Giugno 2010

Cube20 ora disponibile per Profinet IO
Un nodo bus an hoc con funzione Machine Option Management integrata

Leggi la notizia

11 Giugno 2010

Connessioni intelligenti per risparmiare tempo e fatica
I raddrizzatori per freno motore Murrelektronik combinano moduli contattori e rettificatori

Leggi la notizia

14 Maggio 2010

Prestazioni perfette in condizioni estreme
Con XTREME Murrelektronik offre soluzioni installative per applicazioni in posa mobile

Leggi la notizia

14 Maggio 2010

Programma di cablaggio WIRE+
Il sistema di cablaggio WIRE+ facilita il trasferimento dei segnali all’armadio elettrico

Leggi la notizia

14 Maggio 2010

Trasformatori con ingresso multitensione
Il nuovo trasformatore per tensioni in ingresso da 208 fino a 550 Volt

Leggi la notizia

23 Aprile 2010

16 ingressi e uscite in uno spazio ridotto
Impact20 è la nuova stazione compatta I/O bus di campo di Murrelektronik!

Leggi la notizia

23 Aprile 2010

Connessione economica per elettrovalvole
Eccellente rapporto prezzo/prestazioni per SVS Eco e SVS Eco LED

Leggi la notizia

16 Aprile 2010

La decentralizzazione economica con IMPACT 67
La soluzione bus di campo perfetta per applicazioni a costi contenuti

Leggi la notizia

16 Aprile 2010

Exact12: ora con connettore M23
Il connettore flessibile M23 garantisce la tenuta ermetica di un connettore con cavo precablato

Leggi la notizia

15 Aprile 2010

Compatto, potente, efficiente e perfettamente collaudato
Evolution è estremamente affidabile nell’ambito di innumerevoli applicazioni

Leggi la notizia

23 Marzo 2010

Cube67+: più opzioni, più flessibilità
Cube67+ ancora più flessibile con la funzione Machine Option Management

Leggi la notizia

18 Marzo 2010

Exact8 con M12
Maggiori opportunità nell’ambito delle installazioni di impianti

Leggi la notizia

18 Marzo 2010

SWITCH TREE: Otto in uno!
Con gli switch della serie TREE collegate fino a otto terminali Ethernet in un unico dispositivo

Leggi la notizia

18 Marzo 2010

CON LE MOLLE È MEGLIO
Ora disponibili: trasformatori con morsetti a molla

Leggi la notizia

18 Marzo 2010

Exact8 con PUR/PVC
Exact 8 ora disponibile con cavi di connessione PUR/PVC

Leggi la notizia

09 Aprile 2009

Un “PIÙ” per più flessibilità
Cube67+ è un nodo bus innovativo grazie al quale Murrelektronik amplia la serie Cube67

Leggi la notizia

09 Aprile 2009

Un nuovo significato
Murrelektronik dà nuovo significato al concetto di CONNECTIVITY

Leggi la notizia

09 Aprile 2009

Murrelektronik amplia la gamma connettori
Nel 2009 molte nuove varianti di grande interesse

Leggi la notizia

27 Novembre 2008

MICO
Ora disponibile anche a 2 canali

Leggi la notizia

27 Novembre 2008

Modlight70
Massima flessibilità e resa d'illuminazione ottimale

Leggi la notizia

26 Novembre 2008

MB Cap Ultra
I moduli buffer MB Cap Ultra garantiscono la stabilità dell'alimentazione elettrica

Leggi la notizia

26 Novembre 2008

Connettori per il settore Food&Beverage
Dove resistenza e igiene sono i requisiti fondamentali

Leggi la notizia

25 Novembre 2008

Evolution - Compatto, potente ed efficiente
La nuova serie bi/trifase per utilizzo universale

Leggi la notizia

01 Ottobre 2008

TOP 100
Murrelektronik premiata fra le aziende più innovative della Germania

Leggi la notizia

02 Luglio 2008

Cube20 - Alta densità di canali in spazi ridotti
Cube20 Murrelektronik è una stazione I/O bus di campo modulare ed espandibile

Leggi la notizia

01 Luglio 2008

Cube67 Power - Più potenza al sistema
Un nuovo modulo d’espansione fornisce più potenza al sistema

Leggi la notizia

28 Luglio 2007

MIRO SAFE - Massima sicurezza con i Safety Relais
La gamma di prodotti Murrelektronik in ambito di interfacciamento comprende interfacce...

Leggi la notizia

27 Luglio 2007

Exact 8 - Un numero elevato di segnali in uno spazio minimo
Più compatti che mai: con i distributori Exact8 è possibile disporre del numero più ampio...

Leggi la notizia