Connectivity Heroes | Murrelektronik
Oops, an error occurred! Code: 202505111716358a3ac38d

Connettori

Gli eroi
dell'automazione

Nella produzione industriale automatizzata e interconnessa, nulla funziona senza connettori. Le loro prestazioni determinano il successo della digitalizzazione. Il mondo dell'automazione è valido solo quanto lo sono i suoi connettori. Uniscono tutto, permettono il passaggio di segnali, dati ed energia. Garantiscono la sicurezza, il buon funzionamento e l'assenza di errori nell'installazione.

Per Murrelektronik i connettori sono veri e propri Connectivity Heroes!

Tutti i supereroi hanno un potere speciale. Questo vale anche per i nostri Connectivity Heroes. Alcuni dedicati ai dati, altri ai segnali e altri ancora all'alimentazione. I nostri connettori sono veri e propri eroi che offrono la massima varietà e qualità, e ogni singolo connettore è testato al 100%!

 

Connectivity Essentials

Il miglior supereroe è quello che è sempre pronto quando hai bisogno di lui, senza lunghi tempi di attesa. Ed è qui che entrano in gioco i nostri Connectivity Essentials: i connettori Murrelektronik più richiesti e in pronta consegna. Scopri i modelli più comuni a portata di click: affidabili, con l’alta qualità che ci si aspetta da Murrelektronik e in pronta consegna. 

Vai al nostro shop online

SEGNALI

Disponiamo di connettori M8 e M12 preassemblati e connettori per valvole con un'ampia gamma di lunghezze del cavo. I LED e i soppressori sono spesso integrati dove necessario. Accessori pratici, come adattatori, accoppiatori a T e chiavi dinamometriche (per garantire connessioni a tenuta) completano la famiglia.

Vai allo shop online

DATI

Disponiamo di connettori M8, M12 e RJ45 per bus di campo. I cavi altamente flessibili sono dotati di una schermatura completa a 360°, per garantire una trasmissione dati protetta dalle interferenze elettromagnetiche.

Vai allo shop online

ENERGIA

Portano energia a macchine e sistemi. M12 Power è estremamente compatto e potente. I connettori standardizzati MQ15, consentono il collegamento rapido durante l'installazione dei motori.

Vai allo shop online

Eroi
collaudati

Mettiamo alla prova i nostri connettori preassemblati prima di inviarli ai nostri clienti. Eseguiamo test elettrici accurati, tra cui un test di alta tensione, un test di inversione dei fili e di cortocircuito. Verifichiamo la funzionalità e li sottoponiamo ad un'ispezione visiva finale. In questo modo, garantiamo che i nostri clienti ricevano sempre connettori di prima qualità. 

Siamo attenti al 100% alla qualità prima e durante la produzione. A partire dall'ispezione della merce in entrata, per la quale abbiamo definito numerose caratteristiche di prova, sino all'ispezione finale appena prima che gli articoli lascino i nostri stabilimenti. Tutto questo dà a noi e ai nostri clienti la certezza che i connettori di Murrelektronik funzionino al 100%! Solo un eroe testato può essere un eroe della connettività.

Richiedi subito un appuntamento!

Le connessioni sono importanti per te come lo sono per noi? Allora parliamone. Compila il modulo per iniziare.

Inserisci il risultato dell’operazione aritmetica.
captcha
* Campo obbligatorio
Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...