Murrelektronik ottiene la medaglia d’oro EcoVadis | Murrelektronik

agosto 24, 2026

Murrelektronik ottiene la medaglia d’oro EcoVadis per la sostenibilità

Murrelektronik ha ottenuto la medaglia d’oro EcoVadis nell’ultima valutazione di sostenibilità, posizionandosi tra il 5% delle aziende con le migliori performance a livello globale tra quelle valutate da EcoVadis. Il riconoscimento conferma l’impegno di Murrelektronik nell’integrare la sostenibilità nella strategia aziendale, attraverso una gestione responsabile dell’ambiente, delle persone e delle relazioni lungo la catena del valore.

Sostenibilità integrata nella strategia aziendale

La valutazione EcoVadis prende in considerazione quattro aree principali: ambiente, lavoro e diritti umani, etica e acquisti sostenibili. La medaglia d’oro riconosce i risultati raggiunti da Murrelektronik nella gestione di questi aspetti e il suo impegno verso pratiche aziendali responsabili.

“L’oro non si conquista con le parole, ma con i fatti. Consideriamo questo riconoscimento sia uno stimolo che un impegno a proseguire lungo il nostro percorso verso la sostenibilità. Perché per noi la responsabilità non è una moda passeggera, ma una mentalità.”

Dr. Ulrich Viethen, CEO di Murrelektronik 


La sostenibilità è parte integrante della strategia di Murrelektronik e si traduce in azioni concrete: dall’uso responsabile delle risorse alla tutela dell’ambiente e dei diritti umani, fino alla collaborazione trasparente ed equa con partner commerciali e fornitori.

A supporto di questo approccio, Murrelektronik dispone di sistemi di gestione ambientale ed energetica certificati secondo gli standard internazionali ISO 14001 e ISO 50001.

Efficienza delle risorse e automazione industriale

L’impegno di Murrelektronik riguarda anche lo sviluppo di prodotti e soluzioni progettati con attenzione all’efficienza nell’uso delle risorse.

Nell’industria, soluzioni di automazione efficienti possono contribuire a utilizzare energia e risorse in modo più efficace. Per Murrelektronik, questo significa integrare la sostenibilità non solo nei processi aziendali, ma anche nel modo in cui vengono sviluppate soluzioni per l’automazione industriale.

Un impegno lungo tutta la catena del valore

La medaglia d’oro EcoVadis rappresenta quindi un importante riconoscimento del percorso intrapreso da Murrelektronik e, allo stesso tempo, uno stimolo a continuare a migliorare.

L’obiettivo è integrare pratiche sostenibili e responsabili all’interno dell’azienda e lungo l’intera catena del valore, con una prospettiva di lungo periodo.

Novità da Murrelektronik

pure.IO: meno cablaggio, più efficienza nell’IO-Link

Ridurre tempi di installazione, limitare gli errori e avere piena visibilità sullo stato dell’impianto: sono queste le sfide più comuni nell’automazione industriale. pure.IO è…

Altro

Modlight60 Pro RGB IO‑Link: torretta di segnalazione smart e multicolore

La torretta di segnalazione Modlight 60 Pro RGB IO-Link è una soluzione versatile ed economica per le applicazioni che richiedono una segnalazione chiara e affidabile.

Altro

MVK Fusion CIP Safety – Un unico modulo per sicurezza e standard

Un unico modulo I/O compatto per segnali di sicurezza e standard con MVK Fusion CIP Safety: più flessibilità, meno cablaggio, integrazione perfetta

Altro

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...