aprile 9, 2021
Data Panel GmbH, società del gruppo Murrelektronik, rivoluziona il cablaggio tradizionale nel segmento delle macchine outdoor
Può capitare di trovarsi ad affrontare un problema di cablaggio ricorrente, ma di avere a disposizione per risolverlo sempre gli stessi prodotti che, per esperienza, non sono la soluzione ideale. È una situazione frustrante: possibile che non esista un modo migliore per superare l’ostacolo?
Data Panel GmbH, una società del gruppo Murrelektronik, risponde a questo problema proponendo una soluzione di installazione elettrica modulare, flessibile e aperta a sviluppi futuri per le applicazioni mobili.
Il segmento di mercato delle macchine outdoor sta ancora muovendo i primi passi rispetto al tema della tecnologia di installazione razionale. Anche se cablaggio e morsettiere sono ancora la norma, negli ultimi anni l’elettronica ha fatto sempre più strada all’interno dei macchinari – e ciò ha portato inevitabilmente i costruttori di macchine a ripensare il cablaggio tradizionale. Inoltre, oggi la disponibilità di prodotti per coprire tutte le esigenze del mercato è maggiore rispetto al passato e ciò comporta che le soluzioni che prevedono cablaggio e morsettiere stiano mostrando tutti i loro limiti.
A seconda del tipo di macchina, alcuni produttori lamentano il fatto che il peso del cablaggio richieda per l’installazione più addetti o addirittura, in alcuni casi, il supporto di una gru da interni. Un’altra operazione che può creare criticità è il collegamento dei singoli fili alla morsettiera garantendo il corretto serraggio. Basta un singolo collegamento difettoso per permettere all’umidità o ad altri fluidi di penetrare all’interno del controllore, del sensore o dell’attuatore, causando il blocco completo della macchina.
Assemblaggio semplice, veloce e senza errori
Nel 2020, il gruppo Murrelektronik ha fondato Data Panel GmbH con lo scopo di risolvere tutte le criticità appena illustrate. La gamma proposta dalla società comprende soluzioni di installazione elettrica decentralizzate di alta qualità per le applicazioni mobili, in pratica un kit di sistema modulare costituito da moduli bus di campo, distributori passivi e cavi preassemblati da collegare sul macchinario. Studiato e prodotto appositamente per il settore delle macchine outdoor, il nuovo sistema rivoluziona il cablaggio tradizionale e rende possibile la realizzazione di lotti di piccole dimensioni a costi contenuti.
I moduli bus di campo CANopen completamente resinati della famiglia xtremeDB offrono otto porte per ingressi o uscite. Le tipologie di segnale - digitale, analogico, frequenza/contatore e segnali encoder - possono essere configurate singolarmente sul lato ingressi. Digitali d’uscita con correnti da 4 a 10 A, PWM/PWM(I), completano la gamma dei segnali configurabili.
Grazie alle nuove tecnologie di connessione, il modulo, con custodia rinforzata in materiale plastico, può essere montato su macchinari in cui il progettista può effettuare i collegamenti utilizzando cavi con guaina preassemblata o, in alternativa, fili singoli.
L’uso dei distributori passivi elimina il passaggio intermedio tra il cablaggio in parallelo o con morsettiere e la tecnologia bus di campo a innesto e offre altresì la possibilità di portare sul campo gli ingressi e le uscite a bordo del controllore in modo semplice ed economico. A differenza del cablaggio tradizionale, il sistema a innesto permette facili, ulteriori espansioni o adattamenti dell’elettronica della macchina.
Con i prodotti della gamma xtremeDB, il montaggio e la messa in funzione della macchina possono essere eseguiti senza l’ausilio di manodopera esperta, ricorrendo ai cavi di connessione preassemblati e testati di Murrelektronik. Con l’impiego di questa tipologia di cavi, i moduli attivi e passivi soddisfano le specifiche dei gradi di protezione IP68, IP66K, e IP69K. In alternativa, i cavi possono essere assemblati con connettori DT o altri compatibili. Il sistema modulare di componenti preassemblati e testati e l'ampia gamma di accessori garantiscono un elevato grado di compatibilità con sensori e attuatori. Un ulteriore vantaggio di xtremeDB è la sua indipendenza dai costruttori di cavi. Grazie alla semplice gestione dei componenti del nuovo kit di sistema, i costruttori di macchine non dipendono dalle loro risorse di capacità.
Il cambiamento di tecnologia genera un significativo risparmio di spazio, in quanto le morsettiere di supporto non sono più necessarie e i moduli di ingresso e uscita si integrano perfettamente con l’unità di controllo. Ne consegue che i segnali non devono più essere cablati singolarmente nella morsettiera, ma installati sulla macchina in modo decentrato, semplice ed efficiente. La morsettiera può essere quindi di dimensioni più ridotte o, nel migliore dei casi, anche essere del tutto assente. I pressacavi, con le loro criticità, non sono più necessari e il tempo di installazione è ridotto al minimo.
In caso di manutenzione, i cavi di connessione possono essere rapidamente e agevolmente sostituiti sul posto o riparati con connettori a cablare.
Murrelektronik ha ottenuto la medaglia d’oro EcoVadis nell’ultima valutazione di sostenibilità, posizionandosi tra il 5% delle aziende con le migliori performance a livello globale…
Ridurre tempi di installazione, limitare gli errori e avere piena visibilità sullo stato dell’impianto: sono queste le sfide più comuni nell’automazione industriale. pure.IO è…
La torretta di segnalazione Modlight 60 Pro RGB IO-Link è una soluzione versatile ed economica per le applicazioni che richiedono una segnalazione chiara e affidabile.